This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LED灯具IES配光曲线测试要做多久



LED灯具IES配光曲线测试需要多少钱;哪里可以做LED灯具IES配光曲线测试;LED灯具IES配光曲线测试要做多久,IES是怎样收费的?

配光曲线测试的定义:
  它是指光源(或灯具)在空间各个方向的光强分布。
  配光曲线测试的表示方法:
  配光曲线测试一般有三种表示方法:一是极坐标法,二是直角坐标法,三是等光强曲线。
  A、极坐标配光曲线:
  在通过光源中心的测光平面上,测出灯具在不同角度的光强值。从某一方向起,以角度为函数,将各角度的光强用矢量标注出来,连接矢量顶端的连接就是照明灯具极坐标配光曲线。如果灯具是有旋转对称轴,则只需用通过轴线的一个测光面上的光强分布曲线就能说明其光强在空间的分布,如果灯具在空间的光分布是不对称的,则需要若干测光平面的光强分布曲线才能说明其光强的空间分布状况。
  B、直角坐标配光曲线:
  对于聚光型灯具,由于光束集中在十分狭小的空间立体角内,很难用极坐标来表达其光强度的空间分布状况,就采用直角从配光曲线表示法,以竖轴表示光强图I,以横轴表示光束的投角,如果是具有对称旋转轴的灯具则只需一条配光曲线来表示,如果是不对称灯具则需多条配光曲线表示。
  C、光强曲线图:
  将光强相等的矢量顶端连接起来的曲线称为等光强曲线,将相邻等到光强曲线的值按一定比例排列,画出一系列的等光强曲线所组成的图称为等到光强图,常用的图有圆形网图,矩形网图与正弧网图。由于矩形网图既能说明灯具的光强分布,又能说明光量的区域分布,所以目前投光灯具采用的等光强曲线图都是矩形网图。
  配光曲线仪(分布光度计)Type CGoniophotometry,用于对灯具的空间光强分布、光通量、灯具效率、照度分布、光度特性等数据进行评估。由于配光曲线(分布光度)是影响灯具品质的重要因素,所以这项测试对于场地距离、温度、光线等均有严格要求,而我们的配光曲线(分布光度)实验室按照国际照明委员会(CIE)标准建立,可充分满足GB/T.7002-2008、GB/T 9468-2008、GB/T24824-2009、GB/T24907-2010、CIE 69、CIE 70、CIE84、IESNALM-75/79、EN13032-1、美国能源之星(半导体照明)、欧盟灯光源能效法规等标准列明的测试要求。灯具制造商只需联系我们,即可获得检测、认证、咨询、整改等一式服务,全面提升产品品质,应付市场需要我司一直致力为工商业界提供高质素的检测认证服务,并透过与国内外权威认证机构的合作扩大互认网络,我们现已取得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)、德国认可委员会(DAkkS)、美国消费品安全委员会(CPSC)及美国通讯联邦委员会(FCC)等国际认可机构的认可资格。
配光曲线它是指光源(或灯具)在空间各个方向的光强分布。其测试结果是判断灯具能效和利用的重要数据,一般国外专业卖家在进行灯具采购时,配光曲线一般要作为基本参数提供。

产品认证专线:15017922522 Q:2355957599杨工