Hi:, 首先感谢大家对问题的关注,
我们的产品中使用了 BQ27542-G1,按照参考原理图设计的, BQ27542-G1 设计的最大计量是 14.5 Ah , 我们是 20Ah, 我在网上看到要做校准 ,第一次搞,很多术语都不懂,我需要的是: 充电标识以及放电时,剩余电量百分数 ,现在是容量不够,我想修改 Design Energy Scale ,能满足我的要求吗?
(1) 我在技术参考手册上看到 6.1.1.7 Design Energy Scale ,
For battery capacities larger than 6 Ahr, Design Energy Scale = 10
is recommended. 。 如 20Ah , 需要设置成 10 吗?
(2)一定需要EV2300+PC 侧电池管理软件才行吗? 我能否通过 I2C 直接写 flash的数据,行吗?
(3)我看到数据手册上有 Autocalibration, 是否还需要一个充放电的学习过程?