Other Parts Discussed in Thread: TPS61089
最近用了一块TI的电源芯片TPS61089输出电流可以达到7.2A,现在设计的系统工作时所需要的最大工作电流是3.5A,选这个芯片应该是满足要求的,由于系统是用电池供电的,这个对电池的最大放电电流有什么要求。最大脉冲电流 :500 mA,最大连续放电电流 :230 mA的3.6V电池(ER34615)可以为这个系统供电吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
首先Boost芯片标称的电流它不是指输出电流(这点和Buck不一样),他标称的是开关的电流。如果你要换算成输出电流,需要用VIn,Vout,L,Fsw这些参数去推算。推荐直接使用TI的仿真工具Webench去计算。
而且,你提到的电池是否可以支持这么大的拉电流,这取决于你的电池内阻,拉电流的时候,内阻会有压降,电池电压就会拉低,如果拉的过大,直接就可能把输入拉到芯片的欠压保护点,此时你的输出是会看到不断重启。内阻越大,越容易发生此问题,因此需要试验验证。