Other Parts Discussed in Thread: TPS56221
TI的工程师您好!
我们是做雷达信号处板,平台是C6000的DSP,电源是TPS56221这颗DCDC降压转换器。
我们的产品是两年前开始批量生产的,现在遇到一个问题:
他们产品上的TPS56221在产品使用两年左右之后,会出现故障率会高的问题,故障表现为:当DSP运行到某种特定状态的时候,DSP平台就挂掉了,不能工作了。
经过具体检测:DSP运行到特定代码的时候,此时消耗的电流比较大(大约10A),原本TPS56221平稳的1.5V电压输出会变得不稳定,表现为1.5V电源出现100mV的波动。
现在的解决方法:将板子上原来的TPS56221卸下来,换上一片新的TPS56221,问题就可以解决。换完之后,DSP在运行到那个特定的时候,DSP就不会挂了。
请问这是什么原因呢?谢谢啦