This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

想问下bq26500可以检测锂电池的一些参数是什么?

可以帮翻译下以下的参数是什么意思么?

LMD Last measured discharge 
CACT Temperature compensated CACD 
CACD Discharge compensated NAC high 
NAC Nominal available capacity high 
RSOC Relative state of charge 1%
ARTTE At rate time-to-empty 
AR At rate high 

  • 如果只是字面的翻译,相信你应该会求救于“金山词霸”这样的翻译工具,所以就我个人的理解,将你提到的部分相关参数说明如下,希望能够对帮助你进一步理解TI的产品有所帮助。

    LMD Last measured discharge    -上一次全放电中释放的电量,指最近一次从充饱到放空(至edv电压门限)释放的电量总和,这个参数比较客观的描述了电芯在项目中满充容量FCC的大小。(注意更新LMD需要保证是一个符合要求的全放过程)

    NAC Nominal available capacity high  -未经过补偿的电芯可以用于输出的电量,简单通俗一点,我们可以理解为电池中的剩余电量。(分两个字节储存,所以有高字节和低字节两个部分),

    CACT Temperature compensated CACD  -做过温度补偿后的CACD

    CACD Discharge compensated NAC high  -做过不同放电比率补偿后的NAC

    注意:NAC没有经过补偿,需要有CACD 和CACT后才能得到Avaliable capacity

           或者可以用以下等式描述之间的关系:NAC+放电比率补偿值=CACD,CACD+温度补偿值=CACT

    RSOC Relative state of charge 1%-相对的充电状态(充饱对应100%),即RSOC=(100%)*NAC/LMD

    AR At rate high  :用户定义的放电电流,即按照负载的平均电流来将这个值写入AR寄存器,告诉芯片默认的后端系统工作所需要的平均电流.

    ARTTE At rate time-to-empty  :按照当前Ar寄存器写入的电流来估算将当前的剩余电量下还能运行多长时间。