这个图是用 WEBENCH 生成的
输入: 7~32V
输出:12V@2A
按照这个图画一块板。物料都是按参考来。
一开始接 1A 负载试,如果采用 参考设计 的 550K 开关频率,输入电感发烫严重,后来发现 MOS 管的驱动波形在关断时严重震荡。 这是我第一个问题,驱动能力不够吗?
接着我把开关频率设置到 300K,12V输入时,1A 负载算是正常了,效率也有92%以上。
接着调低输入电压,当输入电压到 8.5V 左右,输出开始不稳定,开关驱动也开始乱了。PS: 我的低压检测是设在7V,所以还没到触发 UVLO 的时刻。
当我把电压提高,比如提高到 9V,输出能稳定一段时间,然后又不稳定了。这时我再调到电压,比如调到 12V,过一段时间,很快又不稳定,感觉已经不能回到稳定状态。
如果我马上断电,再上电,马上又进入不稳定状态。
但如果等凉了再上电,可以跑一段时间,再进入不稳定状态。 这是第2个问题,困扰好久,请大家支招