Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
新做了一块板子,使用TPS54360DDA芯片作为第一级电源,输入范围是 5 ~ 50V,输出 3.3V,原理图如下:
现象遇到的现象是:3.3V有的板子输出只有2.5V左右,有的板子 3.2xV。比较正常的板子,TPS54360的发热比较严重,并且有时候整个板子掉电,导致板子重启。
有没有什么办法解决,使用这个芯片需要注意什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
输出2.5V的时候输入是多少?检查一下SW点的波形,输入是多少的时候发热严重?还有负载是多少?
Hi
建议你讲3.3V输出波形传上来看一下。
同时确认:
1. 电感饱和电流足够。
2. layout, 不仅仅是散热的PowerPad.
输入电压越高电感峰值电流越大,对于layout的要求也越高,建议参照datasheet layout,避免输出不稳定(纹波noise过大)。
其次尽量扩大与PowerPad焊接的GND面积,包括打孔到背面扩展散热(包括中间层)。
Hi
将layout也传上来看一下(或者你可以参照datasheet).