在做-20度低温工作测试时,每次放电大概一个小时后,电量会减少一段,大概有百分之十几,恢复常温后电量又自动恢复。
温度稍微高一点,做-15度的低温工作测试就不会出现这种情况。请问这种情况是怎么回事?我看资料上芯片低温可以到-40度,应该不是芯片本身的问题。
补充一下:除了电量不正常外,其它参数都正常,包括放电的电压和电流。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在做-20度低温工作测试时,每次放电大概一个小时后,电量会减少一段,大概有百分之十几,恢复常温后电量又自动恢复。
温度稍微高一点,做-15度的低温工作测试就不会出现这种情况。请问这种情况是怎么回事?我看资料上芯片低温可以到-40度,应该不是芯片本身的问题。
补充一下:除了电量不正常外,其它参数都正常,包括放电的电压和电流。
低温下电池的变化很不一致,对于电池的模型要求也高,芯片写的-40指的是芯片的硬件部分能正常工作,但是造成电量的问题,通常是电芯模型和实际电池参数有差异以及算法相关造成的。可以重点看一下CHEM-ID等是否是和电芯完全匹配的。另外-20对于电池和电量计是一个很低的温度,电芯内阻会增大,相同负载情况下能够放出的电量时会减小的。
Sheldon Cai , 你好。我也遇到这样的问题,但是是在大电流放电30A,放电时间超过100S时出现SOC为0.FCC跳变的情况。我们一直怀疑是Data Flash配置的问题,你们能否提供一份 BQ34Z100EVM 评估板的初始配置Golden image文件。万分感谢。
在 TI 官网有RBGPC 这个工具, 按照说明,进行低温优化实验即可!