采用LMR10150输出3V,负载最大电流为100mA,低功耗状态为10uA,后级有无线收发模块和蓝牙SOC。SOC集成一个DCDC,作为蓝牙的供电
目前碰到问题是,
1、当接上负载之后,输出电压变成4.2V,断开负载回复正常,输出如图一所示。
2、无线收发模块每隔60S发射一次,输出电压也是每隔60S跌落到3V,但是发射时间只有1S。
3、电感封装为2520的,更换了大感值的电感也没有改善
4、增大EN的串联电阻为100K,也没反应
5、增加输出电容也没改善
电路图如下所示:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
采用LMR10150输出3V,负载最大电流为100mA,低功耗状态为10uA,后级有无线收发模块和蓝牙SOC。SOC集成一个DCDC,作为蓝牙的供电
目前碰到问题是,
1、当接上负载之后,输出电压变成4.2V,断开负载回复正常,输出如图一所示。
2、无线收发模块每隔60S发射一次,输出电压也是每隔60S跌落到3V,但是发射时间只有1S。
3、电感封装为2520的,更换了大感值的电感也没有改善
4、增大EN的串联电阻为100K,也没反应
5、增加输出电容也没改善
电路图如下所示:
断开后面的无线模块,用电阻负载试试。
去掉后面的二极管呢?
测试FB pin的电压,看跟datasheet是否一致。
目前推测是负载电流太小,因为我们工作是处于低功耗模式。我在电源输出与地之间并联了几个电阻,问题解决了。