求推荐一颗l求推荐一颗level shifter 输入电压20v,输出最低--7v,封装BGA,30个脚位,体积2.5X体积2.5X2.0mm,求推荐一颗,谢谢啦!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
求推荐一颗l求推荐一颗level shifter 输入电压20v,输出最低--7v,封装BGA,30个脚位,体积2.5X体积2.5X2.0mm,求推荐一颗,谢谢啦!
是电源的转换还是数字电路的电平转换?
看了一下,数字电路的电平转换没有这么高电压的。最高的支持18V
你好,18v是可以的,但是封装目前要用30脚位WCSP这种 或者叫DSBGA吧,因为PCB已经有了,改封装要再次设计了,请求推荐一下
您好!FRANK3,我这边向你确定一个问题:为什么我手上bq25703这颗电源充电芯片的丝印印的是pq25703?麻烦您可以得话,帮我确认一下!我拿到的芯片是不是正规的?
Hi
你应该是需要一个输入电压超过27V的降压芯片吧? 请问你的输出电流需求是多大?
Hi
没有BGA封装的这样功能的芯片。
bq25703? 确认是这个型号吗? 在TI网站上没有找到这个芯片。
电流大小还没关心,我的用在2k分辨率。8寸的屏上的,IPS屏,主要是电压参数输入在20V以上,负压在6v以上,请问有符合这个区间的的?
Hi
没有的,你这个不仅仅要封装,还要pin脚兼容,很难很难找的。
或许建议您改PCB, 那么能实现的芯片就非常多,电压高于27V的降压芯片都可以做。
那就改pcb吧 请您推荐一下 我的邮箱是172814993@qq.com