正在做一个新拓扑(图1)的研究,需要对其输出电压进行采样控制,但是存在一个问题:控制系统以输入侧地为参考,输入输出不共地,且存在高频高幅值共模电压,幅值190V,频率500KHz,上升时间35nS,下降时间25nS,想要采用TI的隔离电压采样芯片 ISO12X ,不知是否可行,请大家指导。
图1
另,在ISO124的手册中,发现这样一段话,翻译红线句子的意思为:在共模电压为800KHz/1000VRMS时,输出是一个32mV/200KHz信号和一个1V/800KHz信号的叠加;不理解1V/800KHz信号为何会出现在输出端,按手册上理解,输出最大频率为fc/2,即为250KHz。希望能够解答。谢谢
图2