自己做的28335的板子,电源采用的是tps767D301,发现板子虽然可以连接下载,但是电源发热特别严重,烫手。检查后发现1.9v的电源连接到dsp时,电源芯片温度就会上升。怎样才能有效的解决电源芯片发热呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
自己做的28335的板子,电源采用的是tps767D301,发现板子虽然可以连接下载,但是电源发热特别严重,烫手。检查后发现1.9v的电源连接到dsp时,电源芯片温度就会上升。怎样才能有效的解决电源芯片发热呢?
我试过吧dsp断开,电源是不会发热的,但是dsp接上跑程序后就开始发热,焊了两块,都是这个现象,能不能帮忙看一下我的dsp的外围电路是不是有问题?谢谢了
根据您的建议,我做了相关测试,断开dsp时,电源供电正常,不发热。
接上dsp,测得1,9v电源的电流是270mA,3.3v的电流大概为几十毫安。
测得5v供电端的电流时328mA,算下来芯片的功率应该在1.6w左右,应该是没有超负荷吧。但是运行的时候还是会发热
从你的测试数据看,在LDO上的损耗大约有1W,有发热还是比较正常的,具体达到多少温度和你的PCB布板,覆铜及周围环境温度有很大关系。
芯片下面的焊盘有焊接到PCB板的吧?PCB板上在layout的时候这一块铜有没有比较大或通过大量过孔连接到PCB另外一端?
还有有一个信息还想和你确认下,DSP断开的测试,是在带和DSP接上时相同负载电流的情况下测得吗?
还是没有接任何负载。
我的焊盘没有做任何的特殊处理,就和普通的封装一样,没有焊接到pcb上,但是这个应该不会造成严重发热吧,我的电源芯片有点烫手。
我做的DSP断开测试,指的是不给DSP供电,也就是电源芯片空载运行。我也测过DSP正常连接但是不运行程序,也不会造成电源芯片的发热。
我想问一下,TPS767d301电源芯片1,6W左右的功耗,电源芯片这种发热情况正常吗?
芯片的温升有多少取决于芯片到环境的热阻,而对于这种封装,芯片底部的焊盘是芯片散热最主要的途径,也是决定热阻的关键因素。一定要把底部裸露的焊盘焊接到PCB的覆铜上的。
前面已经估算过,转化为热的功耗约为1W,如果散热做的很差是有可能的。