各位专家号,最近用TPS5430做了个降压电路,发现在负载断开瞬间的波形有向上的过冲现象,这种是否是电感特性导致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
断载电压上冲和加载电压下降都是正常的电源超调现象。 任何电源在负载变动的时候都会通过反馈环路进行调整,这个调整需要一定的时间。 时间越长,超调越大。 因此我们通过这个现象来评价电源的响应能力和稳定性。 只是您在示意图中显示电压上升到4V,这有点夸张,有真实示波器的波形吗?
Regards,
Patrick
你好
这个波形是示波器的测试的,这个过冲电压和电感量,电流变化量,调节时间都有有关,由于我使用的是22UH的感量,带了50ma的负载,然后断开负载所测试的,所以这个这个尖峰有0.7V。这种过冲该怎么处理好?