我们使用TPS65130EVM-063所给的指导电路,输出正负15V。在不接负载的情况下 输出正常,接一个功放正常,但是继续接功放就没有负的输出了。正输出是正常的。
电路没有改变,仅仅改变的是指导电路中的R1 R2 R3 R4的比值。请问什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在想是不是负端输出的电流过大导致负端输出关断呢? 我这个电路是给六个OPA551运放供电。正负15V。
Qian,
估计是带载过重引起的,可用电流探头测下负电压的电流是多大的?另外,负电压使用的电感是多大的?其饱和电流为多大值?是功率电感还是自己绕制的?如果是负载过重的问题,可换TPS65131,和TPS65130是P2P的IC,其带载能力大些。
见TPS65130 datasheet: www.ti.com.cn/.../getliterature.tsp 第八页Figure 3.输入电压与最大输出电流示意图,可以看出如果输出-15V,最大输出电流小于100mA,
见OPA551 datasheet: www.ti.com/.../getliterature.tsp
第三页参数表,连续最大输出电流高达+/-200mA.
所以就你这个应用而言,OPA551的输出电流不能大, 一旦很大,带1片OPA551都困难,何况要带6片,所以问题出在OPA551 -15V输入电流过大,即负载过大造成的。
Johnsin Tao
你好,看第八页Figure 3.输入电压与最大输出电流示意图,可以知道如果输出-15v,最大输出电流370ma(我输入5v的)
。你给图解答也应该仔细一些好么!?!?谢谢指导。
无论使用TPS65130,还是TPS65131,后者供电电流大很多,都需要注意6片 OPA551是电流需求是多少?可否减小负载,(可以带1片OPA551,就可以确认到这个时候的工作负载电流),如果不能,否则就要确认供电方案是否符合,寻找其他的供电方案。
TPS65130 datasheet: www.ti.com.cn/.../getliterature.tsp 第八页Figure 3. 是TPS65130输入电压和最大输出电流的对应图,Figure 4. 是TPS65131输入电压和最大输出电流的对应图,你需要确认,你所看到的370mA,是否是TPS65131在5V输入-15输出对应的最大输出电流。Figure 3是TPS65130,5V输入-15输出对应的最大输出电流应该小于100mA.
是的。我没有仔细看图,您批评的是,我向你道歉。我更改了电源方案,我觉的你们这个电源芯片是否在做的完美一些,我改了BOSHID公司的集成模块,他们仅仅更改变阻器就可以改变输出。谢谢亲 指导。我的qq454800714能否加好友,长期指导呢?谢谢
变阻器可能存在稳定性的问题,阻抗在调整好后可能有微笑变化等问题,在电源设计中通常都是采用固定电阻。
关于TI芯片的问题,你长期都可以放在这个论坛中与TI工程师讨论。(TI的工程师可能各有擅长,对于不同的问题,可能有更加了解芯片的工程师解答)
你好,我也在用TPS65131,5V入,正负15输出,但带负载70MA,负压反而升高,更换多种二极管和电感都没能解决,你说后面改用BOSHID的芯片,有具体型号吗?能否告知?谢谢!
全集成的模块贵,我们也有一些模块,像PTN04050C,PTN04050A等等。