各位专家与大神们,急求助:
打样BQ4050电池板,如下问题还请帮忙解答是哪里的原因造成的哦(Demo板和我自己打的板一样的效果):
电池原来的容量为46%,剩余容量2341mAh,但是静置1天(24h)后(如下图1),容量为47%,剩余容量却上升为2355(如图二),已经进行电流电压校准,上位机软件上面显示没有电流(current 为0),为什么会导致容量增加的情况呢?但是我的CC offset为0(如图三),是不是电流补偿没校准所导致的呢?另外CC offset在battery management studio上怎么校准呢? 感谢!~
图一
图二
图三