This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Ti发表的白皮书《SLYY107-Extending battery life in smart locks》中的关于Boost方案的分析是有误的。



该白皮书分析了在电子锁设计中,电源系统的三种方案。

关于LDO方案和BUCK方案的分析没有异议,但Boost的分析是有问题的。

在Boost方案中,电池以2s2p方式供电时,MCU直接取2.5V供电,MotorDriver使用Boost升压供电。得出的结论是,在中的功耗中MCU占35%,MotorDriver占26%,Boost占39%。这样,在相同的测试条件下,Boost的功耗接近700uW,大于Buck方案的约430uW。

实际上,若使用Boost方案给MotorDriver供电,只有在MotorDriver需要供电时才启用Boost工作;待机情况下Boost应该关闭,产生的功耗可以忽略。若按85%的效率计算,Boost的功耗应该只有MotorDriver的18%。

因此,原来的功耗比例应该重新调整。调整后的结果是:MCU占53%,MotorDriver占40%,Boost占7%。巧合的是,这个比例与文中Buck方案的比例是一样的,因此整体功耗也是一样。

我们也设计电子锁。而真正不使用Boost方案的原因是:在MotorDriver工作时电流较大,电池由于其内阻造成供电电压大幅下降,从而引起MCU供电不稳定。所以我们最终也是选择Buck方案。