Hi:
首先感谢大家对帖子的关注!
我使用 BQ27542的芯片,做计量。 电池是 LG 的 6000mAH(3.7V, 截至电压 4.2V) ,3 片并在一起。容量 18000mA。 BQ27542最大
是 14500 mAH, 我修改 factor=10,及相关容量的参数(如 design cpaticoty =1800)等。
使用 BQSTUDIO, 按文档 slva725.pdf ,产生 Data Log File, 在 BQSTUDIO 未找到 GPC 的icon(看帮助文档应该有), 我手动生成了 config.txt
, 将 log 文件保存为 roomtemp_rel_dis_rel.csv。 把 config.txt 和 roomtemp_rel_dis_rel.csv.csv 打包为 zip(见附件),发给 TI, 返回的报告(见附件)内容是:
0 0
Warning: voltage in V detected divider changed to 1
Warning: current in A detected, divider changed to 1 0
我不知道该如何做了?
以前我们使用的是 BQ27200, 一个充放电学习过程完成后,计量就 OK 了,但是 在 BQ27542 就不行?
我们要求的计量精度不高,为什么芯片升级了,使用这么麻烦。