This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24250 PWM波形跑飞



离线模式下,BQ24250 在电子负载3.5V ,输入电压从5.1V向下微调,至4.95V左右,发生充电电流跑飞现象,输出电流不受限制电阻控制。

直接飙升至2A以上。

  • 您好,请问电子负载设置在什么模式?电子负载设置的值是多少?如果电子负载设置不正确,可能引起BQ误动作。谢谢!

  • 非常感谢您的回复~

    电子负载设置在 CV模式,CV 3.5V ~4.0 V 。

    PCB使用的是双层板,我现在怀疑是地线铺铜的问题~

    有没有可能是因为铺铜,产生了环形地线?

     

  • 您好,建议尝试在输出端并联另一个电源,模拟电池电压,比如电子负载设置为CV 3.7V,并联的电源设置为3.2V;另一个建议是,不用并联电源,直接在输出并联一个大电容(1000uF以上),模拟电池特性,避免charger和电子负载环路振荡。

    您提到环形地线,一般影响EMI/EMC性能,不会导致这种功能性异常。

    谢谢!

  • 您好,我同事使用这颗芯片的时候用的四层板,中间有一个地线层,我使用的是双层板,这个是否有关系?

    同样的电源和电子负载,他们设计的产品就正常。两者区别就是PCB不同。

    而且之前直接充过电池,会发生同样的现象。