Other Parts Discussed in Thread: BQ24640
你好,我现在在使用BQ24640的过程中遇到了问题,在我设置了充电电流的大小后测试发现充电电流是一个逐渐增加的过程,貌似是软启动,并且最大值不受限制,数据手册说没有预充电,按理说电流应该是一个阶跃,但我的并不是恒流充电,其他地方没有问题。请问是什么原因呢?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640
你好,我现在在使用BQ24640的过程中遇到了问题,在我设置了充电电流的大小后测试发现充电电流是一个逐渐增加的过程,貌似是软启动,并且最大值不受限制,数据手册说没有预充电,按理说电流应该是一个阶跃,但我的并不是恒流充电,其他地方没有问题。请问是什么原因呢?谢谢
你好,
请问能否将bq24640部分的电路图上传呢?以便检查一下其配置是否有什么问题?
正常而言,充电电流是有一个软启动的过程,但是在配置正确的前提下是不会超过设定的限流值的。
而且,根据你说的,充电电压一直保持23V,但是充电电流持续上升,这也是不合理的。这时候的电容电压是多少呢?
另外,请问你的这个超级电容是应用在什么方面呢?
谢谢。
您好,
请按照datasheet 7.3.2 Output Current Regulation的公式验算充电电流设置是否正确。验证正确后,把电流采样电阻Rsr增大,比如100mR,测下充电电流是否等比例减下。如果等比例减下,说明电路基本正常;如果不是等比例减下,可从这点入手检查。
谢谢!
你好,
在充电过程中D3/D4是什么状态?
电流在增大过程中,输出电压是怎么变化?充电完成后电池电压是多少?
因为你设置的Vout=23.1V,所以不接电池时的输出电压应为23.1V。R16、R20的电阻值更改过吗?
建议在充电过程中,用示波器看VFB的电压,如果VFB小于2.1V,则charger应该运行在恒流模式,当VFB大于2.1V,则charger应该运行在恒压模式。你这种状态应该是进入了恒压模式了。
谢谢。