Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
TI 的大师们:
1:目前我的78350+76930 7S的方案做Golden Sample时发现放电截止时电压有跳变,MAX error变为8%
另外由于我没有对EMF、 C0、R0、T0、R1、TC进行配置,都是采用默认的,我想知道配置上诉参数需要什么样的设备下进行,另外bqStudio也没有看到可以log下述数据的地方:
由于在http://www.ti.com/tool/GPCCEDV?keyMatch=GPCCEDV&tisearch=Search-EN-Everything看的不是很懂,
求TI大仙指导下!!!
2、对于FIXED_EDV0该位是否需要使能更好,以及EDV_EXT对于多串是使能采用平均电芯电压还是不使能计算通过最小电芯电压,请帮忙建议下,谢谢!!