我用LM5175设计了一个输入为16~35V, 输出为25.2V 1.1A的恒流恒压电源,用于对锂电池组充电。
我用直流电子负载测试输出:
当直流电子负载限制输出电压在10V以下是,接通直流电子负载,能够得到1.1A的恒流输出。
当直流电子负载限制输出电压在22V以上时,
接通直流电子负载,
输出也是正常的。
当直流电子负载限制输出电压在10V到22V之间时,接通直流电子负载,输出只有0.1A左右;但如果限制电压设在10V以下或22V以上,接通直流电子负载后得到1.1A的电流,再将电压调到10V到22V之间,输出电流也是正常的。
为什么会这样?