Hi Sir目前我们应用bq78350-R1 设计的个BBU单元, 但是在应用上有一些问题需要你们协助.
请再帮忙解是以下问题, 谢谢.
1. 根據規格書p72. 8 events、4 cycles 是指? 單位? 針對下列參數解釋
是否这样解释,因每10小时将记录更新一次,
若NO 0F COV EVENT =2,就代表共发生了2*8次COV EVENT
LAST COV EVENT=4,就代表 最后一次COV 跑了 4*4的CYCLECOUNT
2. 我MAX ERROR 已达100 ,为什么CF旗标没有举起,Max Error Limit在哪设置MAX ERROR 如何清除?
一般新出厂电池需先做的设定是什么呢? 为什么你的max error 会达到100%有更换过电池吧? 原因不明?需如何处理?.
可能原因?需如何处理? 因为无法清除
3. 根據規格書P61. RemCap Init Percent 目前设定100% ,但reset 后没显示100% ,显示86% or 其他值,似乎reset 后都要重新学习一次
RemCap Init Percent=100% 是在跟去开路电压去修正吗 ? 是根据那些值? 我想说设100% ,按RESET 后,RC应显示100,RESET 一般在什么时候用到,用了之后须做什么处置,新学习一次?
4.根據規格書P128 设定命令 0X1A 电流倍率为什么没有反映到 软体GUI上,单位没变,请问这个命令和什么有关系?
因0X1A 是标准 SBS的命令是有关倍率的设定,因78350是使用m 单位,我想这个命令是否用来告知高阶我是使用m为单位,相对的我更改该值,78350的丹薇也应变动.
5. 根據規格書 P15 CHGFET: FET action on valid charge termination
0 = FET active
1 = Charging and Precharging disabled, FET off (default)
我設定 0和1 都有在充電, 有何差異,目前主要設定在0
6. 根據規格書P19. OTF 是下列温度保护的总致能吗? UTD UTC OTD 还是OTF=OTFET,目前设定OTF=0, UTD UTC OTD OTC =1