Other Parts Discussed in Thread: TPS563200
原理图有错吗
2脚4脚看起来有点化掉的样子
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,请问你的工作条件是什么,输入电压,输出负载···
另外,你的输入电容再取大一点,0.1uF显然是太小了
你可以利用Ti的webench软件进行参数设计
能否抓取输入输出电流电压波形,以及SW节点的波形, 且芯片烧坏的过程能否描述一下,是上电就坏还是工作一段时间才坏,谢谢
建议在靠近芯片Vin pin脚附近放置10~20uF左右的电容
因为你在power处有开关管的存在,可能会在开关动作时引起较大的波动,而在Vin pin脚处的电容又太小,极有可能造成损坏,建议观察power处的电压波形
如果在5V输出那里和USB电源的5V连接在一起,而DC电源输入断开,会导致TPS563200烧毁吗?