Other Parts Discussed in Thread: TPS3808
我在使用TPS3808G09的时候,因为实际需要,我在MR管脚外部上拉一个1K的电阻,MR电平为3.3V。但出现一个现象:RESET管脚始终是高,且没有出现复位信号。即使在MR管脚直接短路到地,RESET管脚也无法输出低。。请问是什么原因导致芯片进入异常状态?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808
我在使用TPS3808G09的时候,因为实际需要,我在MR管脚外部上拉一个1K的电阻,MR电平为3.3V。但出现一个现象:RESET管脚始终是高,且没有出现复位信号。即使在MR管脚直接短路到地,RESET管脚也无法输出低。。请问是什么原因导致芯片进入异常状态?
Hi
如果VDD=3.3V, 建议MR和rese电压也为3.3V(或者更低)。
Datasheet上写的范围-0.3V到6.5V,是因为VDD最高能到6.5V。 实际上不建议这些管脚电压大于VDD。
Inhibit 是open-collector/drain negative logic, 但是datasheet没有描述它有上拉电阻和其阻值。
目前MR和reset电压已经为4.7V,首次上电会存在3808失效的概率,但是重新更换3808后工作正常,高低温试验也能通过。
想问一下3808首次失效的可能原因,以及若首次上电成功后,后续为啥可以正常工作,谢谢!
Hi
很可能是这个电压过高造成的。
类似这样大部分芯片,所有的脚电压一般都是不允许超过其供电的(当然也有例外,例如chargepump或者其他特别的电路)。
对于较弱的芯片过压就损坏,而一些比较强的芯片,第一次能耐压,后面可能就没有问题,但是风险很高,不被建议。