Other Parts Discussed in Thread: TPS51216, CSD87331Q3D
设计目标:
输入电压:5V
输出电压:1.8V
输出电流:4A 最大
电路图如下:
问题现象:
首先将S3和S5置高,
测得电感后级输出稳定在0.736V,没有达到1.8V。使用万用表测量时,显示先到过1.8V后马上下降为0.736V
由于VLDOIN是接在1.8V上的,导致VTT和VTTREF都没有输出0.9V。
VREF输出电压为1.823V,VREFIN的电压也为1.823V。后将VREFIN的电压分压到1.5V,后级输出还是0.736V。
1.请问反馈电阻R477设置为10K,R478不焊接是否正确?
2.MOS管Vin接5V是否会影响输出?
3.电感取值是否合理?
对比了参考电路slur270.pdf中page7没有发现很大的区别,请指出设计中可能存在的问题,谢谢