This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

有人说iPhone低温自动关机是TI电池管理芯片的问题



6s用的SN27546应该就是BQ27546,我的5s用的是SN27545,发现过低温关机的事情。这个锅,TI'背不背?

  • 小伙子,你发表的问题相当敏锐了,哈哈!

  • 敏锐不是敏感,关机也不是炸机。相比三星NOTE7,问题还是小得多。早点解释清楚,否则后面越描越黑啊。

  • TI提供芯片和内部算法,

    以及增值服务是帮助客户,根据客户的电芯配合产生完整的配置文件,

    并且一定程度上提供测试数据和证明算法可靠,无故障!

    客户呢,也要对自己的设计进行把控, 完善的测试和验证。在信任电量计的数据前提下,对自己的整机控制策略做出合适的设计,

    要知道整机控制策略不再TI芯片的范围内

  • 客户能修改的应该就是配置文件吧?芯片固件客户是没法修改的。

    5s自动关机我经历过几次,自动关机以后,必须充电以后才能重新开机,这个和典型的锂电池保护板很像,都要充电以后才能解除保护状态。

    自动关机非常突然,系统没有任何提示,其行为模式非常像直接扣掉电池,因此看起来,更像是电池保护板的行为。

    看了下5s电池上用的BQ27545现在已经是NRND状态了,推出时间并不长,为何这么快就NRND了?

  • 电量计并没有保护板的功能,不会主动切断任何供电。

    非常感谢宁的关心, bq27545-bq27546是正常的产品升级, NRND也不是不生产,只是不推荐新设计使用。在新芯片设计中引入更丰富的功能,修复问题都是正常的过程。

  • 看了下bq27545、bq27546的典型应用图,电量计确实不直接控制保护板,搭配的保护电路是MITSUMI的MM3511,这个IC才是直接控制充电、放电的MOS管。

    bq27546和bq27545芯片的datasheet看起来极其相似,管脚分布都是一样的,找了个文档SLUA757才看出二者差别。

    能否从专业角度分析(猜测)一下iPhone低温下自动关机的原因?

  • 据小道消息,是ATL的电芯问题,哈哈