This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC2580-4的相关问题



使用ucc2580作为PWM发生器,原理图如图

EAIN接收比较电压,根据比较电压PWM调整占空比的输出。电路长时间静止放置后(EAIN不超过阈值,PWM不输出),当EAIN再次达到阈值后,芯片无OUT1无PWM输出了。REF,CLK都正常输出。当重新启动电路后,EAIN达到阈值后,OUT1又有输出了。

PS:测试了两块,一块正常,一块出现上述情况。

  • 你是如何调整EAIN的电压?调整后,是否用高精度万用表测过EAIN脚的电压?值是多少?同时,需要对比两次实验时,EAOUT的电压值是多少?

    如果在之前的EAIN电压不能产生PWM输出,提高EAIN的电压到PWM产生输出电压,测此时EAIN的电压是多少?

  • 在没有发生错误之前,EAIN是的电压是2.2v左右,PWM是有输出的。但静止放置10个小时左右,当EAIN再次达到2.2v左右时,PWM就不能产生PWM了。需要重新上电启动后,又可以产生PWM输出了。不知道为什么,

  • JW Wu 说:

    你是如何调整EAIN的电压?调整后,是否用高精度万用表测过EAIN脚的电压?值是多少?同时,需要对比两次实验时,EAOUT的电压值是多少?

    如果在之前的EAIN电压不能产生PWM输出,提高EAIN的电压到PWM�生输出电压,测此时EAIN的电压是多少?

    在没有发生错误之前,EAIN是的电压是2.2v左右,PWM是有输出的。但静止放置10个小时左右,当EAIN再次达到2.2v左右时,PWM就不能产生PWM了。需要重新上电启动后,又可以产生PWM输出了。不知道为什么,

  • 您好,

    放置是如何放,带电还是断电?

    以及放置环境有没有能够影响的

  • Jenny Lu 说:

    您好,

    放置是如何放,带电还是断电?

    以及放置环境有没有能够影响的

    带电放置的,放置环境没有影响。

  • 带电静止放置一夜后,当EAIN第一次达到阈值后,pwm并没有输出。断电重启后,又可以了。重启后需等到模块上的电源指示等熄灭后,才能恢复正常。之前当模块出现错误后,直接断电重启(LED灯没有熄灭),pwm还是没有输出。

  • 开始以为是LINE输入脚的电压问题,将其接到了15v上,不过静止放置一段时间,当达到阈值后,OUT1同样没输出。需要重新给模块上电之后,OUT1才有输出。