hi , TI大神们,
请教下再battery management studio里面做bq27441的Board offset calibration和电流校准问题。
1. 除了Board offset和电流校准调整CC gain外,是否还需要校准其他项目(PS:目前电量计测到的电压是正确的)
2. 以上校准需要在什么时候做?电池放空的时候?充满的时候?自动学习之前?
3. 我得到的CC gain是浮点数,如何通过I2C写到data memory(不好意思我不会看导出的量产文件)
4. Qmax总是会大于16384(默认值),得到的Full Capacity高于电池最大电量(目前是6500mAh,学习完是6710mAh,根据电池厂商提供的资料,正常应该在6440mAh左右)
以上多谢了!