请问苹果Type C 是否是标准的type C 协议?我们TPS65982/6 是否跑的协议和苹果电脑的协议是同一个标准?
1. 目前的PD方案是否符合apple的充电规格, apple的充电是标准的PD吗?
2. 怎么样品确认是标准的PD?是通过分析仪看到的还是跟apple确认过.
3. PD充电的产品要进apple store,需要通过apple哪些测试吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问苹果Type C 是否是标准的type C 协议?我们TPS65982/6 是否跑的协议和苹果电脑的协议是同一个标准?
1. 目前的PD方案是否符合apple的充电规格, apple的充电是标准的PD吗?
2. 怎么样品确认是标准的PD?是通过分析仪看到的还是跟apple确认过.
3. PD充电的产品要进apple store,需要通过apple哪些测试吗?
您好,
对于您的问题如下答案:
1. apple的协议是属于PD2.0的协议,完全兼容标准协议;
2. 通过logo就可以确认该产品是否符合标准协议。 任何符合协议的产品都会获得USF-IF的的认证,贴上USB-IF的logo;也可以通过USB-IF官网上查询到,但需要一定的权限;
3. 理论上只需要经过USB-IF认证即可,目前还不清楚apple是否会另外设置障碍
4. TPS6598X, TPS2574X等TI的type-C产品都是符合PD协议,并且能够兼容apple产品。TI是USB-IF的成员之一,是USB届的老牌玩家。
Regards,
Patrick