TPS63020提供3.8V给3G模块供电,原理图参考的是TI官方的“中间电压较低的汽车紧急呼叫电源参考设计”,如附件;
出于提高轻载效率的考虑,设定TPS63020进入power save模式,既将PIN13(PS/SYNC)拉低,随后电感产生了尖锐的啸叫声,
正常模式下没有这种情况,不知什么原因,请指教,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS63020提供3.8V给3G模块供电,原理图参考的是TI官方的“中间电压较低的汽车紧急呼叫电源参考设计”,如附件;
出于提高轻载效率的考虑,设定TPS63020进入power save模式,既将PIN13(PS/SYNC)拉低,随后电感产生了尖锐的啸叫声,
正常模式下没有这种情况,不知什么原因,请指教,谢谢!
你好,目前我也遇到了这种情况,当tps63020设置为power save模式的时候,产生电感啸叫问题。
我的使用和测试情况如下:
1、系统描述:系统工作在2w左右,1、采用5V经过二极管输入VIN,2、没有外部输入电源时,采用聚合物锂离子电池(4.2v)输入,输出电压5V,电路设计参考数据手册,并将PS/SYNC引脚接地。
2、采用TDK电感1.5uh,2.2uh,3.3uh均做过测试,2.2uh的电感选择了三个型号,共5个型号的电感,每种型号3颗芯片测试,测试中电感均有啸叫声,经过示波器测试,发现电感L1引脚(8,9)频率一直再跳动,且在能听到声音的时候,频率再15kHz左右,时而频率又会超过20kHz,就没有声音,L2引脚(6,7)频率2.5MHz。
3、将PS/SYNC引脚与地割开与EN相连接,测试L1端波形,频率依然再跳动,用肉眼观察没有出现低于20KHz的情况,同时没有听到有电感啸叫声。
请TI朋友帮助解释下目前我遇到的情况:power save模式下产生的电感啸叫是否是正常现象?如果不是,可能是什么原因造成的?有什么影响?如果测试依然有啸叫,取消power save模式不产生啸叫的时候,该隐患是否依然存在?
电感发声主要和电感的选型以及环路不稳有关,建议你按照数据手册重新计算一下电感的取值。电感上要选取功率电感才可以