你好, 附件是我这边客户的原理图,目前设计要求如下:
1、 输出电压 380VDC
2、 最大输出功率 9000W
3、 输入电压 187-260VAC / 50-60 HZ
4、开关频率 20KHZ
设计
Cicomp = 1000PF;
Rcv = 13K
Ccv1 = 100000PF
Ccv2 = 10000pf
实际测试中问题:
1、 样板测试,在空载或者负载1KW时,VFB电气脚稳定在4.6V,非理论上的5V;
2、 调试时,强制把VFB电点拉到5V,第8脚gate关闭输出;

敬请各位大神帮忙分析一下,万分感谢,项目比较急