This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问有没有低功耗的电源路径选择方案



在我的应用里面,内部存在一次性电池,同时还有外部电源的接口(比如USB接口),系统采用低功耗设计,为了最大程度上保持内部电池电量,在外部电源插入的时候,应该将系统的供电来源选择至外部电源,当外部电源移除后,应当立即切换至内部电池,系统运行状态应该不被中断。

内部电池与外部电源电压不定(谁高谁低不确定,如:内部电池7.2V,外部电源5V~28V),电池不需要充电,系统需要超低功耗属性,有什么成熟的解决方案吗?

  • 首先你需要确定你这个应用的功耗和电压,然后是待机时间,才好确定芯片的。

  • 我的应用中使用的是7.2V内部一次性锂电池(有一些模拟电路,会用到高电压),外部电源是5V(USB接口)。

    平时待机功耗不超过10uA(系统间歇性工作),因此希望在添加解决方案后,待机功耗不会有太大的增加(希望不超过15uA,待机时间和电池电量等参数就不提了,15uA是一个保守的计算结果)。

    在插入USB后,可能会有数据传输操作等等(这个时候模拟电路不再工作,3.3V的数字电路工作即可),功耗会增大很多,因此需要将内部系统的电源路径切换到外部,从而节省内部电池的电量。

    xyz549040622 说:

    首先你需要确定你这个应用的功耗和电压,然后是待机时间,才好确定芯片的。