谁知道这个chemid选哪个
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
应该是计算出匹配的id,如果没有,应该从更新到最新的id表吧,我是觉得谁要是用过相同的电信,直接给我一个id就行,就不去log和计算
如果你的电芯是TI已经建立了ID的,那么你只需要从库里面选择就好了,TI一直在更新这个库德。如果库里面并没有你使用的ID,那么有两种方法获取ID。一种就是把电芯寄给TI,从而建立新的ID,这种方法最准确,但是时间很长,标准时间一个月。另外一种就是按照TI给出的测试方法得到一组数据,然后从现有的ID库里面去匹配一个最接近的ID进行使用。
你好,
1、请问知道了chem id 后,怎么载进去呢?
2、请问别人给我做好的成品电池包,固件全部烧好了, 通过EVSW软件可以查看它这个电池的chem id吗?
谢谢!
通过TI的上位机就可以导进去芯片里面了。量产文件里面都是会包含ID数据的。
别人给你做好的电池包,你可以通过EVSW往00寄存器地址里面写入0x0008(大部分芯片是这个命令),然后把00寄存器里面的内容都会来就知道了当前的ID了。
如果不知道chem id,通过GPCCHEM获取到了id号,怎么办这个id号加载进去?是同时还会有对应的文件烧到芯片里面吗?
知道了ID号之后,通过TI的上位机可以直接导入到芯片里面去的,然后从芯片里面导出来的量产文件里面就会包含相应的数据了。