请问TI的工程师,BQ78350-R1有个PRECHG管脚,如何使用?
去年有个供应商给我了一个BQ76930+78350 的板,但是设计我很不满意,所以我现在自己去画板。
BQ76930 前端这块我画好原理图了,今天去BQ78350这块时,我发现规格跟评估板资料并没有去使用PRECHG管脚,我看了数据手册,PCHG_EN置为1时就是使用这个功能,PCHG_POL可以选择设置为“高”或者“低”电平,高电平需要外搭2.5V上拉电路,
This pin
requires an external pullup to 2.5 V when configured as active high
,但是没有参考图。所以还是没明白。我是这样理解的:
1,假如PCHG_POL 配置为0,这个管脚就作为低电平驱动,那么我的预充电MOS就要选择N型 增强型的,搭载主充电MOS管上,一般情况,电芯没有达到预充电电压条件下,这个管脚始终为低电平,预充电MOS不会启动。 当触发预充电功能时,BQ78350 PRECHG这个管脚就变为高电平,驱动预充电MOS。 如下图所示
但是我不知道这种猜想对不对,我是按照BQ40Z50R1 这类去推的。 只是BQ40Z50R1 的MOS是在正极,使用的是P型 预充电MOS。
2,而另外一个猜想,搭好电路,假如让 PRECHG这个管脚为高电平状态,那么此时预充电MOS 需要选择P型的,触发预充电功能时,转为低电平,驱动预充电MOS
3,前面2个情况只是 供使用者自己去选型而已
因为没有详细的介绍 预充电设计,所以还请TI 工程师 看看我的猜想对不对。如果不对,那又是如何使用这个功能的。