我在设计BQ78350-R1的板,VEN脚驱动了一个CSD17381F4 MOS管,间接控制BAT管脚的电压采集。 看到了一下规格书,这个MOS是TI的,封装尺寸很小,内部电路跟普通的功率型MOS,略有不同。 所以问问,这个电路必须要这种MOS吗,有其他代替的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在设计BQ78350-R1的板,VEN脚驱动了一个CSD17381F4 MOS管,间接控制BAT管脚的电压采集。 看到了一下规格书,这个MOS是TI的,封装尺寸很小,内部电路跟普通的功率型MOS,略有不同。 所以问问,这个电路必须要这种MOS吗,有其他代替的吗?
建议按照Datasheet来选择,这样避免出问题。如果想要换成其他的,需要注意FET的tolerance和temperature drift,以免引起测量误差。参考Datasheet P18。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq78350-r1.pdf
其实 我只是想换个封装而已,因为这个回路没有大电流通过,我不想搞个封装小不好贴,成本高的MOS。