软件版本:bqStudio 1.3.59
TRM文件为SLUUAQ3
软件与TRM文件存在冲突的时候,是以哪个为准?见下图
图一(TRM文件)
图二(参数配置界面)
图三(状态显示界面)
现象差异如下:
图一RM文件显示为使用位,而图二Bit15,Bit14,Bit2,Bit1,Bit0软件配置时显示为保留位。图三软件状态显示
举个例子:
我无论怎么修改图二Bit15,图三Bit15都没有变化,一直都是显红。
现在如何能让Bit15 CAL_EN置低显绿?
另外上面描述的这种现象,在软件与TRM文件两者之间我发现还有很多个,此处未一一列举,请问遇到这种情况我如何处理?