This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq27441 FCC和RMC突变的问题



hi, TI大神们,

最近搞bq27441已经焦头烂额了,learning cycle已经出来,我们用的钴酸锂电池LiCoO2,6500mAh,3.7V,24.05wH,在bq27441设置参数如下:

1. Design Voltage ->3700mV

2. Design Cap->6500mAh

3. Design Energy -> 24050

5. Taper Rate ->433->150mA

6. Terminate Volt-> 3400mV

在此条件下,进行Calibration->电池1.3A放电到空->静置5小时->3.25A恒压恒流充到满->静置2小时->电池1.3A放电到空->静置5小时

问题如下:

<1>成功得到Qmax和Ra Table阻抗表,但是Qmax Cell0的值大于默认的16384达到18388,即电量计认为电池容量超出了Design Cap,这很不合理,请问是不是我哪里设置错了?

<2>导入我们的产品-平板电脑,负载是一直在变得,差不多1.5A上下浮动。放电后,自动关机,第二天过来,插上AC,开机,查看FCC竟然升了300mAh有时候更多,而有时候不升反降。请问这么不稳定的现象不该是我阻抗表的问题,因为FCC应该跟阻抗表无关吧?那问题在哪里?

  • <1>成功得到Qmax和Ra Table阻抗表,但是Qmax Cell0的值大于默认的16384达到18388,即电量计认为电池容量超出了Design Cap,这很不合理,请问是不是我哪里设置错了?


    毫安时的Qmax=Design Capacity*18388/16384。Qmax正常会比设计容量大一点。但你这里大太多,不大正常。

  • 1qmax是电池的化学总容量,比额定容量大是正常现象。关于大多少是不是在正常范围内,也没有一个肯定的范围,都是经验值判断。最简单的判断标准是 将log的放电时间乘以电流 计算 容量, 如果和qmax值接近的话 ,即使和design capacity差再远也没啥问题。 有一些电芯确实存在降额标定电芯容量的情况(一般是批次一致性控制不好)

  • 2。fcc是电芯可用容量,这是个实时计算的值,电池的可释放容量会随着电芯的温度和电流的大小变化,(电流越大,消耗在内阻的能量越多,能释放的就减少,温度降低后,内阻增加,可用容量也会减少), fcc在电量计会变化是正常的现象。

  • 所以电量计还是无法克服温度、负载等客观条件的变化而引起的容量变化?那TI的IT算法能够保证的是什么?百分比容量SOC吗?

    非常感谢!