目标:将手晃动线圈发出的无规则交流电充入超级电容,并供负载工作。
方案:线圈通过整流升压稳压,变成直流电;直流电接到BQ24640,充入超级电容;超级电容与负载并联(不晃动时,电容供电;晃动时,BQ24640既给电容充电,又带负载)
问题:1.BQ24640可以接直流输入吗?
2.使用这个芯片,可以支持电容直接并联负载吗?
如果无法实现目标,还请推荐一下可用的芯片,谢谢
看过这篇帖子:www.deyisupport.com/.../92552.aspx
第三楼开始也讨论了类似的问题。但找过的多款电源芯片都没直接写明disable max charge timer这个功能。百度也没找到类似知识。
本人大二新手,看那么长的手册着实头晕,再次先感谢一下热心回答的人。