This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LM5175搭的电路,18~36VDC输入,24V/3A输出,WEBENCH做的设计,经测试在24.5V,27V处会出现“丝丝”的声音,PCB是参考TI设计的。
以下是设计的详细内容:
Hi
这个电压处在输出电压附近,很可能芯片仍处在升压阶段,但是占空比非常之小,导致MOS on的时间非常的短,chargepump无法充分充电导致驱动不稳导致的。
或者你需要试验一下,在Boot1/2的二极管输入端各增加一个1uF电容.
如果效果不理想你或仍需要再选取更大饱和电流的电感来克服。
Hi
正常的处在降压状态,不正常的处在状态不稳定。
将电路图传上来看一下?
或者能够试验一下:
1. 在Vosen和Vinsens脚都增加一个1uF电容,主要是看能否消除上述不稳定的状态。
2. 如果你的模式是打嗝模式,调整到CCM模式看一下效果。
Hi
如果之前回复,做一下相关的验证(增加电容,改变模式等)。
主要是看电路改变后的效果。
Hi
有可能电路稳定性不好导致的,和layout有关。
或者你可以将一些电路零件去掉看看,例如与MOS并联的肖特基,不排除电感因为这些器件导致的自激。
关于反馈补偿,你需要具体看所用的芯片,一般在datasheet里面都有详细的计算方法。(在TI官网上好像没有特别的文档专门讲这个)。
Hi,根据你的经验,这可能是layout哪里出了问题?
论坛为什么不让单独上传PCB文件?
HI
建议以贴图的方式上传。
layout很难说清楚,一般主要注意功率路径,以及反馈走线等。尽量紧凑避免产生寄生参数。
或者你可以参考datasheet和EVM板。