This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ4050软件配置与用户手册说明不一致,如何处理?



软件版本:bqStudio 1.3.59

TRM文件为SLUUAQ3

软件与TRM文件说明不一致,如何处理?

图一(TRM文件)

图二(参数配置界面)

图三(状态显示界面)

现象差异如下:

图一RM文件显示为使用位,而图二Bit15,Bit14,Bit2,Bit1,Bit0软件配置时显示为保留位。图三软件状态显示

这种情况在软件中存在很多处,在此只列举了一个,请问碰到这种情况,我如何处理?

  • 你好,这里没有矛盾,图一跟图三是对应的,图二跟图一和三的区别是它是初始化状态,即当reset时会把图二Mfg Status Init的值赋给图三,而reset时Calibration mode(Cal_EN), & Lifetime Data SPEED UP Mode (LT_TEST)是disable的,所以在图二 bit15, bit14就保留绿色。

  • 你好!感谢回复,还有疑问,为什么不把图二和图一图三三者统一下呢?

    因为在实际使用过程中,软件配置时,图二显示的RSVD位是无差别的,直观看不出来是设置什么功能,要想区分还得回到主界面看状态位或者翻看TRM文件,这样在设置诸多参数,反反复复切换界面查找TRM文件,是个相当费时的工作。

  • 你好。由于不需要去设置图二Mfg Status Init 的Bit15位,所以显示RSVD比较合适。如果图二Bit15显示Cal_EN,那用户不小心把Cal_EN置位了反而不好了,因为在reset ADC还没稳定时不适宜做calibration。