请教TI的电源管理专家:
1. UCD92xx的开关频率与什么有关?
我目前的测试板UCD9222+UCD7242带负载(康铜丝)只能到300KHz,所以输出电压0.9V纹波有80mv左右的纹波。如何提高开关频率?与外围的哪些关键性器件有关系?
2. UCD9240+PTD模块空载状态输出电压1V很不稳定,纹波大于100mV,是否对于输出电容的ESR值有很高要求?此时开关频率为500KHz,提高到1MHz时电压输出值错误。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请教TI的电源管理专家:
1. UCD92xx的开关频率与什么有关?
我目前的测试板UCD9222+UCD7242带负载(康铜丝)只能到300KHz,所以输出电压0.9V纹波有80mv左右的纹波。如何提高开关频率?与外围的哪些关键性器件有关系?
2. UCD9240+PTD模块空载状态输出电压1V很不稳定,纹波大于100mV,是否对于输出电容的ESR值有很高要求?此时开关频率为500KHz,提高到1MHz时电压输出值错误。
1. UCD92xx的开关频率与什么有关?
开关频率可通过PMBUS命令来调节,跟外围器件没有关系:请参考UCD9222的数据手册的第23页及PMBUS Command reference
2. 使用什么PTD模块?PTD的输出电容接的是多少?其型号及ESR具体是多少?
Trevor 你好
1. 开关频率我是通过Fusion GUI界面修改的,目前UCD9222的频率超过300KHz的话只要产生电压芯片就会重启(如拉高control引脚使之工作)。
2. 使用的是ptd08a015w,输出电容为AVX钽电容TAJ系列:330uF/10V/ESR 0.9欧姆(3个),47uF/6.3V/ESR 2欧姆(3个)。之前只使用一个330uF和一个47uF的电容输出电压比设定值高出0.1V,并联多个电容后有所改善,输出电压正确(1V),但纹波将近200mV。
开关频率可以设置到300kHz或者500kHz(最高可以到2.2MHz), 之所以频率高出300kHz芯片就会重启很可能是你在配置输出电压水平的设置的overvoltage (OV) warn level, OV fault level导致的,原因是您的输出纹波以及noise非常之大,这一点你可以通过修改电压输出配置来判定。
关于输出电容,你可以参考PTD08A015W datasheet: www.ti.com.cn/.../getliterature.tsp 第十一页47uF/1.5mohm,
在datasheet第三页有外部输出电容的参数: External output capacitance(包括容值和ESR, 底下还有参数说明)
你所选择的电容ESR太大,导致的输出严重的纹波,建议你按照datasheet采用陶瓷电容, 大容量电容可以选择高分子有机半导体固体电容器(POSCAP)。(两者并联)