本人新手,我想用tps5430做一个可以调节输出的开关电源,输出电压范围比如3~8V,看到论坛里说可以调节vsense端的电阻来调节 该端的电压,以此来调节芯片的输出电压,现在我想用单片机来调节输出,是不是只需要用一个da 输出不同的电压加在 vsense端即可? 希望有人给我解答,或者给我其他方案,如何不使用调节电阻的方式 用单片机调节输出电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
本人新手,我想用tps5430做一个可以调节输出的开关电源,输出电压范围比如3~8V,看到论坛里说可以调节vsense端的电阻来调节 该端的电压,以此来调节芯片的输出电压,现在我想用单片机来调节输出,是不是只需要用一个da 输出不同的电压加在 vsense端即可? 希望有人给我解答,或者给我其他方案,如何不使用调节电阻的方式 用单片机调节输出电压?
如果是TPS5430,你确实可以通过外加一个信号来调节Vensen电压来达到改变输出电压的目的,只要你通过单片机产生一个电压信号,连一个二极管,再通过电阻连接到Vsense, 设原分压电阻R1(上), R2(下),单片机连接二极管后的电阻R3, 可以得到公式: 1.221/R2=(Vo-1.221)/R1+(V-0.7-1.221)/R3, 0.7V是二极管压降,1.221V是Vsen电压,从算式看当电阻一定,不同的V(单片机输出)会引起不同的Vo(电源芯片输出), 同时要求有效调节电压V需要大于0.7V+1.221V.
(以上是控制方法之一,当然你还可以采用其他的方法控制)
事实上你采用单片机控制,如果你的单片机本身带PWM输出口,或许可以直接利用这个PWM做一个降压架构。(类似TI用C2000做电源一样)
可以外加一个运放,正输入端接反馈电阻,负输入端接单片机DA,输出接vsense端即可。调节DA的输出,相当于改变参考电压,从而改变输出电压