Other Parts Discussed in Thread: LM5001
大家好! 最近我在使用LM5001输出50V电压上面存在一些疑问,这个疑问也不仅仅是针对LM5001这个芯片的,还有关于webench的,希望得到大家的指导。
我这儿是18-32V的宽输入,有一路要求输出50V,0.16mA
LM5001的datasheet上有一个现成的电路,是48V,0.15mA的输出,就像图片里figure20那样的。我的理解是可以通过调节R5和R6来实现50V的电压输出,但不清楚怎么得到0.16mA电流的输出,不知能不能通过更换内阻更低的 L1实现。我的这种办法确实存在很多不确定性,而且调试起来也很麻烦。
同样的,我这儿还需要一路28V,0.1mA点输出。在图片里的figure21也有类似的电路。要获得28V的输出也是通过R5和R6。个人感觉虽然理论可行,但实际操作起来还是很麻烦的,我也不确定我的方法是否正确,尤其在给50V提供0.16mA电流这上面。
前几天我开始使用webench来获取电路设计,感觉很方便,也能轻松得到我想要的输出。但这个工具身边的人以前没用过,不是很清楚这个设计工具的可靠性。请问各位,考虑到实际实现问题上面,是采用datasheet上的电路慢慢调试好一点,还是直接使用webench工具提供的参考设计更为可靠呢?