大家好!
我现在有个项目需要用到BQ20Z75 芯片,这个芯片如何尽快上手使用及评估板。
另外,我看到官网不建议使用这款芯片,那么替代芯片怎么选型,有没有推荐的?
谢谢您的耐心回复!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我现在有个项目需要用到BQ20Z75 芯片,这个芯片如何尽快上手使用及评估板。
另外,我看到官网不建议使用这款芯片,那么替代芯片怎么选型,有没有推荐的?
谢谢您的耐心回复!
BQ20Z7x序列都是非常老的型号了,早就不推荐在新设计中使用了。
如果BQ20Z7x/9x算一代,那么下一代就是BQ20Z4x/6x,现在也是不推荐使用的,然后下一代是BQ30Z55序列,然后再下一代就是目前最新的BQ40Z50-R1。所以,不建议在新的设计中还采用任何的BQ20Z7x的方案,请选择最新的BQ40Z50-R1方案,性价比也最高,性能最好。
可以跟你们的客户沟通一下,毕竟BQ20Z75已经太老了,不管是申请样片,EVM还是申请价格都是非常地不方便,价格也很贵,能够使用BQ20Z75,那么就一定可以使用BQ40Z50-R1。这两个方案都是遵循SBS1.1和SMBUS1.1规范的。
而关于BQ40Z50-R1的所有资料和软件,你都可以到TI官网下载。也可以到TI Estore里面申请样片和EVM。
我说过,这两个芯片的对外的接口都是一样的,遵循的都是SMBUS1.1规范。而通用寄存器的定义也是一样的,都是SBS1.1规范,所以,肯定是不会有差异的。
资料你可以直接在TI管网搜索。
http://www.ti.com/product/BQ40Z50-R1/description