This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于BQ24045充电问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ24045

测试时发现又块板子BQ24045有个奇怪的现象
当不接电池负载的时候,输出只有1.89V
当接上电池负载后,输出才会恢复到4.3V
这是怎么回事?BQ24045没有使能脚,应该是不管是否有负载,都有4.3V输出的吧
如果是输出只有1.89V,当电池过放保护后就不能激活充电了
    • 不接电池的时候,charger会检测电池是否存在,不会进行充电操作,输出电压不会很高,输出电容在不断的充放电

  • 你好,为什么我的其他板子在未接入电池的情况下都能输出4.15V左右呢?

    如果输出电压低的话,当电池过放保护后,这个时候charger不会检测到电池,电压如果还是1.89V的话,就不会达到电池保护解除电压(3V)了,这样的话这块电池在这个设备上就永远不能充电了?

    谢谢!

  • 正如你所说的,你其他的板子都不是这个样子,其实说明你这个板子上面应该是有些问题了。在没有接电池的情况下,芯片会进入一个电池识别的模式,输出电压会比标准的充电电压稍低,但是不会低到这个程度,你需要检查一下其他管脚的状态,然后才好判断。

  • 充电芯片其它状态管脚的状态指的是哪个?我之前量了下与好的板子都是一样的。电池识别的模式下电压会下降到多少才是正常的?

  • 测量了下,电池识别模式下是输出一个正弦波,有效值是4.17V左右,其最高值还是4.35V。在插上USB阶段,会输出一段有效值在1.8V的锯齿波,这块单板是在不接电池的情况下一直重复这个锯齿波,不会进入电池识别模式,因为没接电池,VOUT输出还会给系统供电,当把负载拔掉后,输出就正常了,请问是怎么回事?

  • 检查了下,在不接电池时,是BQ24045的VOUT给负载供电,在插入USB时瞬间启动电流过大,超过了ISET设置的电流阀值,将启动电流减小或者将ISET值增大或者将芯片设置为TTDM模式VOUT都可以正常输出,但是其他单板也会有启动电流过大问题,但是还是可以正常输出的,这就很奇怪了。另外这块问题板再VOUT输出异常后将负载拿掉(此时不存在电流减小的问题)也可以正常输出,按照datasheet上所述应该是不会恢复的吧?请帮忙解答下,谢谢!

  • 检查了下,在不接电池时,是BQ24045的VOUT给负载供电,在插入USB时瞬间启动电流过大,超过了ISET设置的电流阀值,将启动电流减小或者将ISET值增大或者将芯片设置为TTDM模式VOUT都可以正常输出,但是其他单板也会有启动电流过大问题,但是还是可以正常输出的,这就很奇怪了。另外这块问题板再VOUT输出异常后将负载拿掉(此时不存在电流减小的问题)也可以正常输出,按照datasheet上所述应该是不会恢复的吧?请帮忙解答下,谢谢!

  • 检查了下,在不接电池时,是BQ24045的VOUT给负载供电,在插入USB时瞬间启动电流过大,超过了ISET设置的电流阀值,将启动电流减小或者将ISET值增大或者将芯片设置为TTDM模式VOUT都可以正常输出,但是其他单板也会有启动电流过大问题,但是还是可以正常输出的,这就很奇怪了。另外这块问题板再VOUT输出异常后将负载拿掉(此时不存在电流减小的问题)也可以正常输出,按照datasheet上所述应该是不会恢复的吧?请帮忙解答下,谢谢!