Other Parts Discussed in Thread: TPS54260-Q1
我用TPS54260输出12V,负载最大300mA。
板子没有画热焊盘。输入为25.2V时,用红外测IC表面温度为32℃。
计划把输入电压调为50.4V,快速扭动直流电源的过程中,IC编码冒火。同时输出端的100uF/16V 钽电容也烧坏,此时输入电压为45.2V。
请问:
1、IC烧坏是因为输入电压快速变化引起的吗,还是因为散热不足
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260-Q1
我用TPS54260输出12V,负载最大300mA。
板子没有画热焊盘。输入为25.2V时,用红外测IC表面温度为32℃。
计划把输入电压调为50.4V,快速扭动直流电源的过程中,IC编码冒火。同时输出端的100uF/16V 钽电容也烧坏,此时输入电压为45.2V。
请问:
1、IC烧坏是因为输入电压快速变化引起的吗,还是因为散热不足
类似问题请见http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/p/73715/354219.aspx#354219
这个没有办法直接下结论,需要做一些验证。因为随着输入电压的上升,占空比变小,效率也会降低。另外,这个芯片的应用确实也要注意输入电压的快速的变化的响应,如果太快的话,在设计上面就要仔细考虑,外部的补偿还有开关的频率需要慎重的考虑了。你也可以换一个芯片之后,在同样的条件下,慢慢的调高电压看是否同样会烧毁,或者监控温度的变化。应用文档slva693详细描述了如何应对输入电压快速变化的设计考虑,供你参考。
请问:
1、我这个电路60V转到5V 电流500mA,有风险吗?
2、有没有关于Vin和效率的测试曲线?
2、下载的bxl还没有添加热焊盘,建议更新一下
http://www.ti.com.cn/product/cn/TPS54260-Q1/quality。
Hi
60V输入没有问题,但是这个对于前一级电源电压要求比较高,因为这个芯片耐压只有65V。
TI datasheet没有提供这个芯片Vin变化固定负载的效率图,不过你可以借助TI的webench得到(今天公司TI官网上webench有点慢,你或自己可以操作看看)
Hi
webench得到的固定输入电压,随负载增加的效率图。
你只能利用这个工具得到不同固定电压的效率。
您好:
我今天测试了52.3V输入,12V输出。
这个电路在35V输入以下并没有问题,芯片温度约为40℃。
但是52.3V输入时,测量12V输出端会有电压跌落,同时能听到电感的“滴答”声音。输出端电流为500mA,电感的饱和电流为2.8A。
输入端电流为129mA,此时芯片温度为60℃。
请问这种跌落是什么原因呢?