This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

4 对 PSE(两台)能否为 2 对 PD 供电?



我正设计一款 4 对中跨设备。能否告诉我是否可将 2 对 PD 连接至 4 对PSE?(假定每个 PSE 都能提供 40W 功率,2 对 PD 需要 50W)。

  • 符合相关标准的 PD 应能够从任一两套线对(RJ45 的 1/2、3/6 或者 4/5、7/8 引脚)获得电源。标准的合规 PD OR 是连接单电源馈电到 PD 控制器的桥接连接。如果将 PSE 的 DC 电压同时施加给两套线对,那么 PD 的二极管桥将会整流,OR 将桥接两套线对。由于 PSE 源的连接、二极管的正向压降以及电源线的电阻不相同,会出现某种电流共享失配(即一套线对提供的负载电流大于另一套线对)。