This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
芯片的主要电流消耗在于驱动MOS. 所以可以将频率略微降低一点,以及选择尽量小Qg的MOS.
(综合考虑,先找Qg尽量小的MOS,如还不能达到要求就降低频率)
你好,感谢你的解答!
频率从50KHz降到40KHz后,开关管IGBT从最高80℃降到60℃以内,效果明显。但2845温度接近75℃,比之前降了2℃左右,温度还是很高,目前也没有太好的办法了。
Hi
如果是驱动IGBT,一般会在控制芯片和IGBT之间加一个驱动芯片,这样控制芯片温升就极地, 对于驱动芯片需要选择高电流低热阻以降低温升。
Hi
例如:UCC27531
http://www.ti.com.cn/product/cn/UCC27531/technicaldocuments
这类芯片封装很小,热阻看起来还是很大,但是是应用于驱动IGBT的,datasheet有功耗的计算,你可以再确认一下。
问下,2845的规格书写的结温是150°,环境温度是85°。是不是只要结温不超过150°,环温到100°都没关系?还是说会影响2845的正常输出和工作