This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq27441电量突变问题



hi all,

当前设计产品-Android平板电脑,使用bq27441和BQ24166RGET作为电池充电和管理。

现象一: 一边播放视频,一边充电到100%,放置一个晚上,隔天退出播放视频,放置5分钟左右,电量突然下降到98%

现象二:不播放视频,在安卓主界面充电到100%,放置一个晚上,隔天进入播放视频,放置5分钟左右,电量突然下降

现象三:同一块电池,做插拔动作后开机,电池电量每次都波动很大,最大可以达到1000mAh以上

PS: 播放视频时的放电电流一般在1.5A~2A之间,不播放视频在Android桌面,放电电流在1A左右;硬件设计充电电流在1.2A左右

以上条件:bq27441已经学习过,在CPU检测到电量计POR标志后下载参数

问题1: 为什么会发生现象1和现象2,当电池充满,不改变条件的时候都是稳定的,但是一旦改变平板的负载,就会突变?已经确认突变前的电池电压和电流都是没有变化

问题2: 插拔电池之后,系统下载同样的参数,为什么显示的电量不一样?个人觉得是OCV measurement的时候电压不稳?但是bq27441不就是这么用的吗?有什么办法避免这样的错误?

问题3:bq27441充电来源于充电芯片BQ24166RGET,是否是充电芯片某些特性影响了?

  • 这个问题首先要确认下你们配置的参数是哪些?一般来讲,如果仅仅是负载的变化不应该引起跳变,单是状态的变化会引起重新仿真,结果有可能有些变化,比如从放电状态进入relax状态,或者从relax状态进入放电状态,芯片都会重新进行仿真。

    而对于插拔电池来讲,因为芯片会复位,所以只能在初始化的时候根据当前的电压,负载等进行初始化,所以电量波动很大是很正常的。对于任何的电量计,都是很难支持频繁的插拔电池的,毕竟插拔电池只能复位,因为它不知道你更换上来的是什么电池,所以只能按照你的初始配置参数还有当前的电压电流进行初始化,然后在之后的应用中学习回来。这也是放在主机端的电量计无法解决的问题之一,在插拔电池的第一个周期内,容量会有误差。