Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63000
按这个电路图,测到空载电流4.9mA,这个正常么
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
mA级别的静态电流肯定有问题。
建议你讲R11改为200kohm左右, R10在1.34Mohm。(可选择接近的阻值, 电阻过小会带来一些电流的消耗从而增加静态电流)
输出电容2个10uF即可(如果有需求可额外增加一个100uF)
上述修改后只要确认输入电容C11/C12没有漏电流,,同时负载电流为0(Io=0mA), PS/SYNC接GND.
测试到的静态电流小于50uA.
如果测试仍然是mA级别很可能是芯片质量问题,注意你的芯片只能是来自TI官网免费样片或者TI授权代理商(其次渠道芯片容易出现质量问题,之前很多客户都遇到同样的问题,芯片来源是电子市场或者淘宝等网站,更换来源后解决问题)
Johnsin Tao 说:Hi
mA级别的静态电流肯定有问题。
建议你讲R11改为200kohm左右, R10在1.34Mohm。(可选择接近的阻值, 电阻过小会带来一些电流的消耗从而增加静态电流)
输出电容2个10uF即可(如果有需求可额外增加一个100uF)
上述修改后只要确认输入电容C11/C12没有漏电流,,同时负载电流为0(Io=0mA), PS/SYNC接GND.
测试到的静态电流小于50uA.
如果测试仍然是mA级别很可能是芯片质量问题,注意你的芯片只能是来自TI官网免费样片或者TI授权代理商(其次渠道芯片容易出现质量问题,之前很多客户都遇到同样的问题,芯片来源是电子市场或者淘宝等网站,更换来源后解决问题)
你好。
EN脚悬空时测到的静态电流有40uA左右,静态电流没有问题。
EN脚使能,PS脚拉高,负载为空载的时候,此时的空载电流有4.9mA
想要达到的效果是当芯片正常工作,负载空载时电流也能到uA级别的
芯片是文晔和艾睿供的
Johnsin Tao 说:Hi
mA级别的静态电流肯定有问题。
建议你讲R11改为200kohm左右, R10在1.34Mohm。(可选择接近的阻值, 电阻过小会带来一些电流的消耗从而增加静态电流)
输出电容2个10uF即可(如果有需求可额外增加一个100uF)
上述修改后只要确认输入电容C11/C12没有漏电流,,同时负载电流为0(Io=0mA), PS/SYNC接GND.
测试到的静态电流小于50uA.
如果测试仍然是mA级别很可能是芯片质量问题,注意你的芯片只能是来自TI官网免费样片或者TI授权代理商(其次渠道芯片容易出现质量问题,之前很多客户都遇到同样的问题,芯片来源是电子市场或者淘宝等网站,更换来源后解决问题)
你好。
EN脚悬空时测到的静态电流有40uA左右,静态电流没有问题。
EN脚使能,PS脚拉高,负载为空载的时候,此时的空载电流有4.9mA
想要达到的效果是当芯片正常工作,负载空载时电流也能到uA级别的
Hi
EN悬空测试到的不是静态电流。
注意静态电流的测试条件PS接GND, 输出负载为0mA, EN置高。
反馈电阻必须更换大一些的。(否则3.85/250k=15.4uA,而反馈电阻高于1Mohm时,这个电流只有3uA左右)
Hi
输出电容大,也会造成静态电流大,需要改成2个10uF.
(今天电流测试时有严格的条件的)
Hi
测试静态电流必须是Powersaving模式下,即PS需要接GND.
芯片最大输出电压与输入电压有关,但是无论输入电压是多少,都无法输出瞬间2A.(此时会过载保护)
建议改为TPS63020.(即便是这个芯片,输入也建议在3V以上,才能保证最大输出2A,如果相应输出电流不足2A,输入电压相对应小于3V, 所以你需要弄清楚你的最大负载究竟是多少?)
Johnsin Tao 说:Hi
测试静态电流必须是Powersaving模式下,即PS需要接GND.
芯片最大输出电压与输入电压有关,但是无论输入电压是多少,都无法输出瞬间2A.(此时会过载保护)
建议改为TPS63020.(即便是这个芯片,输入也建议在3V以上,才能保证最大输出2A,如果相应输出电流不足2A,输入电压相对应小于3V, 所以你需要弄清楚你的最大负载究竟是多少?)
后端的负载是GPRS这样的模组。当模组休眠的时候,模块功耗很小,但是TPS63000正常工作时需要的电流太大,起不到低功耗休眠的效果。
PS端拉低我正在做测试
想问下,PS拉低后也就是Powersaving模式具体的表现是什么,是最大输出电流降低?
Hi
Powersaving模式只是提高轻载效率(只作用在轻载时),与最大输出电流没有关系。
当模组休眠的时候,模块功耗很小, 这更加需要PS接GND.